ABB offre una gamma completa di multimetri per installazione da fronte quadro (M1M 15, M1M 20) e da guida DIN (D1M 15, D1M 20):
• M1M 15 è il multimetro fronte quadro ideale per la misura dei principali parametri elettrici dell’impianto e per la contabilizzazione dei consumi di energia.
• M1M 20 è un multimetro fronte quadro con funzioni da analizzatore di rete che oltre alle misure realizzate da M1M 15 include anche la misura del THD e dell’energia su 4 quadranti (import/ export).
• D1M 15 è un multimetro da guida DIN facile e intuitivo per il monitoraggio dell’impianto elettrico destinato alla misura dei principali parametri elettrici.
• D1M 20 è un multimetro da guida DIN con funzioni da analizzatore di rete che include la misura della distorsione armonica totale THD e l’importazione/esportazione di misure per l’analisi della qualità dell’alimentazione, utile per applicazioni quali la gestione del fattore potenza e il monitoraggio dell’energia prodotta localmente.